This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:睡眠模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130266/drv8889-q1-sleep-mode

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

请告诉我们这两点。


如果您在睡眠模式中有 ISC 驱动器的 SDI 输出
1:驱动器是否会断开(5V 输出)?
2:驱动程序是否接受内容(返回运行模式时是否会反映内容?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在睡眠状态下、内部稳压器不工作。  无法在 SPI 上捕获传入数据。  当器件从 nSLEEP 状态返回时、所有寄存器在加电后将处于默认状态。  器件基本上被复位。   

    驱动程序不会中断。  在睡眠状态期间、输入上的电压是可以的。   

    此致、

    Ryan