This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842EVM:最大电流

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129472/drv8842evm-max-current

器件型号:DRV8842EVM

您好!

我需要驱动比 Isen 电阻器 R5=0.2允许的大得多的电流。

我知道 IC 的限制。

EVM 有哪些限制?

它能否处理完整的5A 连续电流?

谢谢、

EMmett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmett、

    我将与我们的内部团队一起研究、并在24小时内回复您。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmet、

    很抱歉答复很晚。 该 EVM 能够处理5A 连续电流。 EVM 具有较大的 GND 平面、有助于散热。

    此致、

    Pablo Armet