主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
大家好、
我的客户测试电机电流、如下图所示、在电机电流过0A 期间似乎存在一些失真。 以下是客户提出的三个问题:
1您可以帮助分享一些关于哪种参数配置会影响失真的评论吗? DRV8889A 和 DRV8889对于该函数是否具有不同的性能?
目前、客户看到、当他们将压摆率从0x10更改为0x11时、最好将电流下降降至0A
客户配置:
Vref=2.5V、TRQ_DAC=0x0111;转换率=0x10


Vref=2.5V、TRQ_DAC=0x0111;转换率=0x10


#2在发生失真期间、这里是否存在步进风险?
3关于配置序列、是否对寄存器配置和步进脉冲输入有任何要求? 由于客户发现、如果他们首先输入 STEP 脉冲、然后配置 TRQ_DAC、那么输出电流不会像配置的那样发生变化、如果他们首先配置 TRQ_DAC、然后将 STEP 脉冲输入提供到器件、那么输出电流将遵循他们配置的内容。
非常感谢您的支持。
此致
Jie