This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:电流闭环

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130108/drv8702-q1-current-closed-loop

器件型号:DRV8702-Q1

尊敬的团队:

我们的器件能否支持硬件电流闭 环? 如果是、精度是多少?

我们的器件能否支持 软件电流闭 环? 如果是、精度是多少?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~引用 userid="367370" URL"μ C/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1130108/drv8702-Q1-current-closure-loop"]我们的器件是否支持硬件电流闭 环? 如果是、精度是多少?[/报价]

    请参阅数据表中的以下部分。

    7.3.4电流调节

    数据表电气特性部分中给出了 VIO 和 AV 容差。  外部分流电阻也会导致误差。   

    ~引用 userid="367370" URL"μ C/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1130108/drv8702-Q1-current-closure-loop"]我们的器件是否支持 软件电流闭 环? 如果是、精度是多少?[/报价]

    请参阅第7.3.5节。

    同样、Vio、AV 和外部分流容差会导致 SO 上的误差。  因此可用于从外部闭合电流环路。

    此致、

    Ryan