This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:LRA_ERM 位

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130190/drv2625-lra_erm-bit

器件型号:DRV2625

您好!

DRV2625数据表的一个部分指示 LRA 的 LRA_ERM 位应为0。 寄存器映射指示 LRA 的 LRA_ERM 位应为1。 您能告诉我哪一项是正确的?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、为我们的传动器器件提供支持的 TI 工程师目前不在办公室、将于9月6日星期二返回回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    有没有机会有其他人可以给我们一个答案? 我认为这应该非常简单。 我可能能够在其他一些文档中找到它、因此我将四处看看。 或者、我们是否可以通过任何简单的方法在 EVM 上对其进行测试?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我深入研究了这个问题、建议中有一个拼写错误、寄存器映射是正确的。