This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605:寄存器0x16、0x17、0x1A 的设置

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130125/drv2605-drv2605-the-settings-of-the-registers-0x16-0x17-0x1a

器件型号:DRV2605


请问寄存器0x16、0x17、0x1A 的设置主要是由最后的设置决定的、还是建议在自动校准阶段确定的?

1.初始化阶段设置的设置是否会被自动校准覆盖?

2.自动校准设置是否会影响0x18、0x19、0x1A 的结果?

3、自动校准后、如果再次设置0x16、0x17、0x1A、它是否有效?