This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:如何在驱动步进电机时释放 IPROPI 引脚输出双极波形?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8962EVM, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130247/drv8962-how-to-release-ipropi-pin-output-bipolar-waveform-when-driving-a-stepper

器件型号:DRV8962
Thread 中讨论的其他部件: 、DRV8462

尊敬的团队:

Ipropi 函数

当我的客户评估 DRV8962以驱动步进电机时、根据以下原理图在 ipropi 引脚上进行采样、他们无法通过自己的算法实现所需的双极波形。  

 

在数据表第24页、我们建议的步进应用需要将 IPROPI1/2连接在一起。 由于客户 一开始未连接这两个引脚、这个 ippropi 引脚是否会放置双极?

如果 Ipropi 仍然不能满足双极应用的要求、您对此应用还有什么建议吗?

2.热建议

客户需要将此设备放在一个极小的房间中。 需要您对 PCB 布局提出建议。 您可以帮助提供 DRV8962 EVM 电路板 PCB 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我认为这与我们通过电子邮件讨论的问题相同。 我已私下向您发送了 DRV8962EVM 的文件、因为它们尚未在 TI.com 中发布。 我仍在跟踪 IPROPI 双极波形生成问题。 我将在此处和通过电子邮件进行更新。  


    最棒的


    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我已发送另一封电子邮件、我也在此处复制:

    在实验室中查看电路板并深入研究了演示之后、我想为该应用提供 DRV8462、这可能是更好的解决方案。 我相信,它的功能将更适合于通过适当的电流调节来驱动步进驱动器,并可通过 SPI 寻址。 这样、我们就可以避免使用外部分流电阻器。 此外、该器件还具有可编程的自定义微步进波形

    示例:

    这是否可能适用于他们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    需要了解为什么 DRV8462对于该应用而言不是一个好器件。

    我现在将在论坛上结束本次会议。

    此致、

    Ryan