This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130787/drv8873-drv8873

器件型号:DRV8873

你好

我想并联两个独立的半桥以减少 Rdson

DS 中提到"可以通过添加与输出一致的电感器来缓解这种不匹配情况。"

感谢您获得更多详细信息来尝试此操作

提前感谢  

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔   

    开关并联半桥之间的时序不能保证相同。  因此、一个电桥可能仍启用低侧、而另一个电桥启用高侧。  这将导致一个小的"击穿"事件。  在通道之间添加电感器将减慢电流的上升速度、并确保不会发生 OCP 保护。  建议使用10uH 左右。

    但是、产品系列中的 Rdson 较低、例如 DRV8243、DRV8244和 DRV8245。  您可能会将其视为替代方案。

    此致、

    Ryan