This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:关于步进角分段

Guru**** 2549730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131104/drv8889-q1-about-stepper-angle-fraction

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、团队、

如果我使用 DRV8889驱动 具有角分段的步进电机、它在通电时以其中一个步进角分段停止。 如果我关闭电源、它会保持该位置还是移回原始角度?

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    如果断电、驱动器将在重新启动时返回到"主页"位置。

    表7-3中的数据表对此进行了说明。

    此致、

    Ryan