This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机的电机驱动能力超过了 CAN 的超旋转速度

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130881/motor-drive-for-motor-than-can-overspin

嗨、大家好、

我必须设计一个将12V 转换为24V 的电路来驱动电机。 问题是、在项目的某些情况 下、可能会发生使电机过旋转的事件、其电压可能会升高到40ish V 并持续几 ms。  

在这种特殊情况下,我必须处理这种额外的能量。 我可以使用它像电动汽车那样对电池充电、也可以直接将其用于二极管/电阻器电路中的能量以外的其他用途、以便耗散这些能量。  

我不熟悉电机驱动电路、我想知道你们对此有没有看法。 TI 是否有可帮助我解决此问题的电路? 这些类型的电路是否有任何"已知"的拓扑?  

非常感谢大家。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高胺、

    应用手册 提供了 BEMF 保护解决方案。 这与您尝试执行的操作类似。 请告诉我本文档是否解答了您的问题。

    此致、

    Pablo Armet