This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:VM 和 VCC 时序要求

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1124077/drv8889-q1-vm-and-vcc-timing-requirement

器件型号:DRV8889-Q1

各位专家、您好!

我是否可以知道 DRV8889-Q1是否需要 VCC/VM 时序? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    我有点困惑。  我们没有名为"VCC"的引脚。  所有稳压器均在内部由 VM 电压生成。

    您能帮助解释一下吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉迟到了。 VCC 应为 VSDO 和 VREF。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    明白了...感谢您的额外解释。

    VM 和 VCC 之间不一定有时序要求。

    但是、VCC 在任何 SPI 通信之前一定要保持稳定、因为这是 SDO 输出缓冲器的基准。  此外、由于 VCC 是器件中用于电流调节的基准、因此 VCC 应在阶跃输入上发出任何脉冲之前保持稳定。   

    当然、VM 应在通信或步进之前启动、因为 VM 是所有内部稳压器的源。   

    VM 可以在没有 VCC 的情况下首先启动。  在 VCC 之前、不存在应用于器件的 VM 的可靠性问题。  没关系。

    此致、

    Ryan