主题中讨论的其他器件: DRV8870
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
驱动峰值电流为1.7A 的直流电机、在正常使用情况下约为几百 mA。
当使用 DRV8870驱动芯片时、正向/反向是正常的、并且在器件上加载时工作正常。 更换 DRV8231A 后、在电机空载或手动按下电机时、正向/反向也很好。 但是、如果安装在客户的器件上、则驱动器芯片没有输出。
DRV8231A 峰值的输出电流为3.7A、最大输出电流可通过 RIPROPI 电阻器进行调节。 客户已分别尝试具有1.1A、1.466A、3.23A 阈值电流的2K、1.5K、680Ω μ A。 但一旦将其安装在器件上、就没有输出。
输入 PWM 波形已经过1K、10K、50K 测试、占空比为50%、再次失败。
DRV8870的工作输出电流在180-600mA (负载始终变化)和输出电压 M+=17.6V、M-=1.36V (由万用表测量)之间变化。 DRV8231A 的输出电压为0、导通时的电流变化为400mA。 电流随后超过100mA、然后瞬间变为0、M+和 M-输出电压也为0。 当电机空载时、DRV8231A 的输出电压与 DRV8870相同。
电流表串联到 DRV8231A 的电路后、电机停止。
电路如下:

PC8、PC9连接到 MCU 的引脚、M+、M-连接到电机的正负输入引脚。 一个电压跟随器被连接至引脚1的输出。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃