This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:驱动2个不同的电机、其中一个电机过热并产生嗡嗡声

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1124635/drv8800-driving-2-different-motors-one-is-overheating-and-generating-an-audible-humming-noise

器件型号:DRV8800

大家好、我在我的定制 PCB 中使用2个 DRV8800、1个驱动 Moon 的 ML23HS4P4210、唯一的问题是、当它开始移动时、它真的很快、几乎是一个急动运动、我的测试团队将其称为跳跃。 但更令人关注的是第二个电机、Moon 的 MS17HD2P4100。 该电机会变得很热、以至于您无法接触到它、此外、当它启动时、两个电机在 PCB 中使用完全相同的电路时、会产生明显的嗡嗡声。 感谢您的任何帮助。  

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我检查两个电机的规格、P4100的额定电流为1A、P4210的额定电流为2.1A。 两个驱动程序中的 ITRIP 限制都配置为什么? 1A 电机的满量程电流可能接近1A 或高于1A、并导致过热。 如果电机过驱、可能会导致明显的振动和噪声。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是否有更新? 您是否能够解决此问题? 我将关闭此主题、但如果您需要进一步的支持、您可以回答或提出新问题。

    此致、

    Pablo Armet