This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:速度和扭矩

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131949/drv8825-speed-and-torque

器件型号:DRV8825

各位专家:

关于步进电机 DRV8825、我们需要知道 电机的速度和保持扭矩。

检查时未清楚说明数据表。 您能帮助我们澄清问题吗? 非常感谢。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    速度与阶跃输入成正比、保持转矩与驱动器的满量程电流额定值成正比(在本例中为2.5A)。   

    电机规格最终决定了电机的功能、而不是驱动器规格。

    此致、

    Ryan