This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:驱动步进电机

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132345/drv8432-drive-stepper-motor

器件型号:DRV8432
主题中讨论的其他器件: DRV8462

您好!  

我使用 DRV8432DKD 来驱动步进电机。  

驱动步进电机时遇到的问题、因为数据表中未提供 PWM 驱动序列。  

提供用于驱动步进电机的 DRV8432 IC 的 PWM 真值表。  

此致、  

Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、

    如果这是新项目、我建议使用 DRV8462。  它采用类似于 DRV8432的焊盘朝上封装、内置所有步进逻辑、可显著简化您的设计。

    此致、

    Ryan