This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:电流降额与温度间的关系

Guru**** 2553740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132019/drv8231-current-derating-versus-temperature

器件型号:DRV8231

您好!

您是否有图表或一些数据显示输出电流随着温度升高而降额?

输出电流的绝对最大额定值为"内部限制"、是否有数字 X 安培、或仅此数据?

BR

E. Badillo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的一位同事将在24小时内给您回复。  

    最棒的


    Pedro Arango Ramirez。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliseo、

    我们没有该特定数据。 输出电流将受到器件的电流调节限制和 OCP 阈值的限制。  

    在给定固定输出电流的情况下、您可以使用整个温度范围内的输出 Rdson 降额来估算输出电流。  

    此致、

    Pablo Armet