主题中讨论的其他器件:DRV8304、
大家好、我对电流测量中的一个奇怪行为有疑问。 我在电源的主线路上使用0.1欧姆的分流电阻器、这是示波器屏幕上的黄色线路。
蓝色线表示 DRV8304H 的 SOx 输出。 如红线所示、分流电阻器上的压降为50mV、这意味着 I=V/R=50mV/0.1Ohmn= 500mA
SOx 引脚输出电压为1V、这意味着10A 电流。 我假设 BOOSTXL 板配置为使用10倍增益。 因此、我无法解释为什么我测量500mA 电流、但 DRV8304提供的测量值为10A。 这对我来说很奇怪、我的软件无法正常运行。
这是我的软件的实现 、用于计算电流、在我的示例中、1V = 1241 ADC 原始值。
另一个问题是、当我断开电机连接并使用占空比为50%的 PWM3x 时、SOx 上有以下输出。 示波器采用交流去耦、SOx 为蓝色。 尽管 电机断开且设置为电机停止配置、但该噪声会导致软件在极客上"看到"大约1A 的电流。
请帮帮我。 因为我认为 IC 中的数据不正确、软件无法正常运行。
明显地、
Nikos