TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:IC 功耗

Guru**** 245775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132465/drv8706-q1-ic-power-consumption

器件型号:DRV8706-Q1

大家好、团队、

我的客户想知道 DRV8706SQRHBRQ1和 DRV8714SQRHARQ1?的大功耗逻辑电流

它们需要为 DRV8706SQRHBRQ1和 DRV8714SQRHARQ1 DVDD 选择5V 电源。

非常感谢。

此致、

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪

    您是否查看了数据表?  它同时用于激活和睡眠。  DRV8714也应该在那里。

    此致、

    Ryan