This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343相电压过零检测功能

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131489/drv8343-q1-drv8343-phase-voltage-zero-crossing-detection-capability-confrim

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

您能否帮助检查 DRV8343-Q1是否能够检测到相电压交叉零点?  非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie、

    我将在下周星期四之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jie、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    我想要求您对相电压交叉零点的含义进行一些澄清?

    我们的 Drv8x 器件不测量相电压、如果这是您想要的。 我们的驱动器利用 CSA 来测量相电流。 如果您有兴趣的话、可以利用它们间接测量使用外部电路的电压。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    非常感谢您的反馈。 您的回答可以解决我的问题。

    相位电压是指电机点 A、点 B、点 C 电压。  

    最好的地方

    Jie