This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1131946/lmd18200-lmd18200

器件型号:LMD18200

你好

I SUPPLY 12V 至 LMD18200:

1.当  PWM=L、DIR=X、break=H 时、我测量的电压为0.76V、原因是什么?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    今天是美国假日。  将在明天做出响应。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    您是否在两个输出上测量此电压?  OUT1和 OUT2?  

    当制动器=高电平时、输出为 HIZ 状态、因此测量此类电压是合理的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢