This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:音圈电机镜头驱动器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1058801/drv201-voice-coil-motor-lens-drivers

器件型号:DRV201
主题中讨论的其他器件: DRV8210

您好!

我正在寻找一款支持3.3V 输入电压、60mA、0mA 和-60mA 三级输出 电流的音圈电机镜头驱动器。 我只看到了电流为100mA 的 DRV201。  请帮帮我。  

我想知道是否有幻灯片介绍此类驱动器的发展蓝图?  

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    感谢您在论坛上发帖。 请给我们24小时进行研究、我们将于明天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    根据您的当前要求、DRV201将是最佳选择。 但是、VCM 电阻和电感值应在电气特性表中给出的范围内。

    这是一款较旧的器件、因此我找不到任何路线图幻灯片。

    我建议查看的其他驱动器是 DRV8210。 这是一款电机驱动器、但可用于音圈。 如果您有任何其他问题、请告诉我。