This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:ILIM 电阻器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1058929/drv8871-ilim-resistor

器件型号:DRV8871

大家好、团队、

想知道 ILIM 上的电阻器是否具有建议的功率吗? 尝试弄清楚客户是否应该使用402或201尺寸的电阻器。  

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    0.063W 电阻就足够了。 在 DRV8871EVM 中、使用0402、0.063W、1%电阻器。