This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:drv8825

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132992/drv8825-drv8825

器件型号:DRV8825

尊敬的 Jacob:

   我们提供0.3V 作为 MCU 的 Vref。最小 Vref 是多少? 同时增加 Vref 电机会发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在另一个主题相同的活动主题上发布的那样、我正在关闭此主题。

    此致、

    Ryan