This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:热关断和过流故障被锁存/不会自动恢复

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132403/drv8434a-thermal-shutdown-and-overcurrent-faults-are-latched-do-not-automatically-recover

器件型号:DRV8434A
主题中讨论的其他器件: DRV8434

我们看到 了本主题中描述的相同行为 、其中 DRV8434A 在热关断(OTSD)或过流情况(OCP)后似乎不会自动恢复、如数据表所示。 (使用热像仪、我们可以看到热关断会在160°C 左右开始、然后驱动器会冷却至40°C 以下而不会重新启动。) 相反、需要对 nSLEEP 进行脉冲或对芯片进行下电上电以恢复运行。

似乎讨论在另一个主题中没有得到解决(我本来会在那里发布、但现在已锁定)。 但是、我们可以回答王利在上一次答复中提出的问题("根据表7-7、您是否会检查 nFault 引脚和 VCP-VM 电压?"): 热关断后、nFAULT 保持低电平、并且电荷泵似乎保持禁用状态(VM = 24V 时、我们在故障前在 VCP 上测量29V、在故障后测量23.6V)。

我们无法获取 DRV8434 (未进行失速检测的版本)来进行测试、但根据其数据表、ENABLE 引脚确定是否锁存了 OCP 和 OTSD 故障(高阻态表示已锁存;大于2.7V 时、驱动器将自动重试)。 但是、DRV8434A 数据表中没有提到影响故障行为的 EN 引脚、并且在 EN 上施加大于2.7V 的电压似乎对任一故障都没有影响。

数据表是否不正确、DRV8434A 上的热关断和过流故障是否始终锁存、直到被清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我将对此进行调查。  请让我24小时。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    经过一些调查、我们的数据表中似乎存在错误、OTSD 和 OCP 实际上已锁存。  很抱歉让人困惑!

    要从锁存器中恢复、您可以使用20us 至40us 宽的脉冲进行短周期 nSLEEP。  这将清除故障、但避免将器件置于实际睡眠状态。  这将是更快的恢复。

    此致、

    Ryan