This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837 PWM 最大频率与 DRV8212P

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132729/drv8837-drv8837-pwm-maximum-freq-vs-drv8212p

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件:DRV8212

我们的压电式电机以大约175kHz 的频率运行。 8837的规格为250kHz、但电流不足、因此没有问题。 8212仅在100kHz 时才有规格-如果我们尝试以更快的速度运行、我们可以期待什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    DRV8212可以在175kHz 下正常运行、但我们不保证它将始终工作或产生什么持久影响。 TI 仅保证在高达100kHz 的频率下正常运行。  

    此致、

    Pablo Armet