This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:有源短路

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132679/drv3256-q1-active-short-circuit

器件型号:DRV3256-Q1

您好!

我们将 DRV3256E IC 用于电机驱动器应用。 有时我们需要制动电阻器,而不是使用 IC 的主动短路功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alikaan、

    该器件不公开、因此我无法在这里讨论、我已联系 TI 代表并将从那里跟进。

    此致、

    -Adam