This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 EK-TM4C1294XL 的 CNC 绘图仪

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133354/cnc-plotter-with-ek-tm4c1294xl

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C1294NCPDT

是否可以使用  EK-TM4C1294XL 制作 CNC PCB 绘图仪。  我想制作这样的 PCB 绘图仪: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Raspberry_Pi_Pico_Based_CNC_PCB_Plotter_ec484384.html

但是 、如果可以使用  EK-TM4C1294XL 执行此项目、我不想为此购买 Raspberry Pi Pico。 希望我在这里得到我的答案。 TIA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zain、

    我不能肯定地说、但我想它看起来是电机、因此您也可以使用 TM4C1294NCPDT 的 PWM 外设来驱动这些电机。

    但是、以前从未见过类似的事情、因此您必须尝试一下。

    此外、我们还没有 Arduino 代码移植指南、可移植到基于 TivaWare 的 TM4C 软件、因此您基本上需要重新编写整个程序、而不是应用特定的电机控制元素。

    此致、

    Ralph Jacobi