大家好、TI -团队、
我们设计的一条莫多尔河有问题。
我们将使用集成霍尔传感器驱动2个24V @ 15A 线性传动器。 这些集成式霍尔传感器为我们提供了5V 方波反馈、我们使用该反馈来同步这些传动器之间的运动。
我们的微控制器是一个 Ardunino RP2040 -我们为 IN1/IN2提供3V - 1kHz PWM 信号、用于正向驱动和反极性。 占空比的%用于降低或提高传动器的速度、以使它们保持同步。
我的一名同事设计了电路、一名中国 PCB 开发人员为我们设计了 PCB /组件布局、并生产了我们的第一个原型。 
第一个原型几乎可以100%运行...电机运转正常...同步运行完美、但我们在为 Arduino 提供5V 电源轨方面遇到了一些问题。
我们重新设计了电路。 我们的设计人员植入了肖特基二极管(D2)、并增加了直流/直流压降电路中电容器的电容。
他还植入了一个具有集成式5V/3.3V 逻辑转换的光隔离 IC (6N137s)、用于将反馈信号与传动器隔离。
现在、我的大问题是。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files ORIGINAL-Schematic_5F00_rp2040-tiltvegg_5F00_2021_2D00_10_2D00_28.pdf
第一个设计的电源问题与 Arduino RP2040有关、但我们的 DRV8701P 驱动程序没有任何问题。
传动器正向和反向驱动、因为我们可以听到 planned....it 电机速度被校正(制动)并且传动器正在同步。
但第二个版本基本上会立即对 DRV8701P 进行保险、我们不明白原因。 我们没有对 DRV8701P 电路进行任何修改,也没有更改软件...我们实现了这2个光电隔离 IC (U2和 U10),添加了肖特基二极管,增加了电容,并更换了3.5mm 至6.35mm 插孔反馈信号的触点。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files wall-contoller-Rev.2.pdf
我可以问吗? 是否存在明显的设计缺陷?
这些 IC 正变得越来越不受人们的困扰、价格也非常昂贵。 我们在故障排除期间设法损坏了8个芯片、所有这些芯片在通电后太阳变热时都会永久损坏。 如果 TI 团队能够查看我的设计并在途中为我提供支持、我将不胜感激。
此致
Christian