This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:DRV8306

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132566/drv8306-drv8306

器件型号:DRV8306

e2e.ti.com/.../MC33035DW.PDF

e2e.ti.com/.../DRV8306-38_2D00_V-Brushless-DC-Motor-Controller-datasheet.pdf

尊敬的先生:

我需要对电机控制器的性能差异进行分析、我想问 DRV8306和 MC33035DW、驱动组件的哪个关键点可以知道驾驶效率的差异、请帮助我了解关键点将影响驾驶效率差异的地方? 谢谢。

此致、

爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edison、

    我将与团队协商、并计划在下周周二之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edison、

     

    两个驱动器都使用120度传感梯形开关模式、因此电机换向效率应该是相当的。

     

    但是、DRV8306的总体驱动效率应优于 DRV8306、因为我们的解决方案集成了电荷泵架构、因此可用于直接驱动 N 沟道高侧 MOSFET。 这优于处理高侧 PNP BJT 或 P 沟道 MOSFET 的功率损耗。

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay