This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:外部感应电阻器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133120/drv8425-external-sense-resistor

器件型号:DRV8425

大家好、

我们计划将如下所示的0.25 Ω 电阻器串联到 PGND、并想知道内部电流感测电阻 器(如箭头所示)是否会受到影响?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    由于 DRV8425中内置了所有电流调节、因此添加这些电阻器的目的是什么?

    电源路径中没有内部电流感应电阻器、因此从技术上讲、这个想法是可行的。  我们只需小心地将该电阻器上的压降限制为+/-300mV、以避免打开可能损坏 IC 的内部泄漏路径。

    此致、

    Ryan