请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 您好!
我有一个与 MSP430 G2352配对的 DRV10983定制板。 根据参考设计(TIDA-00386)、我将为 DIR 引脚使用外部4.75K 下拉电阻器。 但在引脚上发出高电平命令时、我无法更改方向、电压保持在0.3V、而不是上升到3.3V。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个与 MSP430 G2352配对的 DRV10983定制板。 根据参考设计(TIDA-00386)、我将为 DIR 引脚使用外部4.75K 下拉电阻器。 但在引脚上发出高电平命令时、我无法更改方向、电压保持在0.3V、而不是上升到3.3V。
谢谢
电击器您好、
感谢您提出问题并将其发布到 MD 论坛。 您是否已验证引脚是否实际切换为高电平? 我的问题是、固件中的某些内容未正确设置、因此引脚可能实际上不会更改状态、您是否有方法在路径中没有下拉电阻器的情况下验证引脚是否实际更改状态?
要尝试的其他操作是更改4.75k 下拉电阻器。 这是一个相当标准的上拉/下拉值、我通常建议使用10k Ω 电阻器、因此更改该值可能很有用。 我的第一个建议是验证引脚是否确实在改变状态。
最棒的
Isaac