This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:BLDC 电机驱动

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320S, BOOSTXL-DRV8320H, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8343H-Q1EVM, DRV8343S-Q1EVM, DRV8353RS-EVM, DRV8353RH-EVM, DRV8304, BOOSTXL-DRV8304H, DRV8306, DRV3220-Q1, DRV8328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1065250/drv8353rs-evm-bldc-motor-drive

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV832XBOOSTXL-DRV8320SBOOSTXL-DRV8320HBOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8323RHDRV8343H-Q1EVMDRV8343S-Q1EVMDRV8353RH-EVMDRV8304BOOSTXL-DRV8304HDRV8306DRV3220-Q1

尊敬的 TI:

我们正在寻找 PWM 控制的 BLDC 电机驱动器,它使用24V 电池供电,电机电流可以高达50A,使用霍尔传感器,您可以建议使用任何开发套件或评估套件   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    请评估 DRV8306EVM。 它是一款 PWM 控制的栅极驱动器、具有含传感器梯形控制和霍尔传感器反馈。  

    您还可以查看在以下器件/EVM 中使用1x PWM 模式:

    DRV832x

    BOOSTXL-DRV8320S
    BOOSTXL-DRV8320H
    BOOSTXL-DRV8323RS
    BOOSTXL-DRV8323RH

    DRV834x

    DRV8343H-Q1EVM
    DRV8343S-Q1EVM

    DRV835x

    DRV8353RS-EVM
    DRV8353RH-EVM

    DRV8304

    BOOSTXL-DRV8304H


    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播  

    您建议的器件是绝对的、适用于50A 电机电流...…μ A 我的电机电流可高达50A ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    建议的器件均为栅极驱动器器件、不受电机电流的限制。 它们的额定电压高达绝对最大电压、并且具有峰值栅极驱动电流规格、可将外部 MOSFET 切换为电机提供电流。  

    DRV8306 的额定电压最高可达40V、非常适合12V/24V 电池应用
    DRV832x  的额定电压最高可达60V、非常适合24V 电池应用
    DRV834x  的额定电压最高可达60V、非常适合24V 电池应用
    DRV835x  的额定电压最高可达60V、非常适合48V 电池应用
    DRV8304 的额定电压最高可达40V、非常适合12V/24V 电池应用

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     感谢您的建议、此器件在任何地方都不可用、请告诉我在哪里可以买到。

    谢谢、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     感谢您的建议、此器件在任何地方都不可用、请告诉我在哪里可以买到。

     我们可以使用 DRV3220-Q1器件吗? (如原理图)。  

    谢谢、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    DRV3220-Q1是一款功能安全汽车栅极驱动 器、需要 NDA 才能访问数据表和资源。 如果不需要功能安全或汽车等级、我不建议使用此器件。  

    我的最佳建议是订购 DRV8328、该器件刚发布生产、现已上市。 它是一款采用自举架构的6x PWM 三相栅极驱动器、额定电压为4.5V 至60V、最大栅极驱动电流为1A 拉电流、2A 灌电流。 您可以使用 DRV8328AEVM 进行评估。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     感谢您的推荐、但 TI 库存中没有 DRV8328器件、而 DigiKey 则是交货周期、正如您所说、这是一款新器件、我会为我的设计选择它。

    我会向您推荐 TI 库存和 DigiKey 中提供的产品。  

    谢谢  

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    请 通过 E2E 上的个人消息接受我的友谊。  

    谢谢、
    Aaron