大家好、团队、
- 我们能否在频率扫描期间从外部看到加速器响应波形以找到传动器的谐振点?目的是测量传动器的频率响应。
- 我们是否可以使用 TRIG 信号来设置扫描的开始和停止频率、然后输入 TRIG 来触发扫描?
- 在 DRV2624中、校准函数的扫描频率是多少以找到谐振点、例如、F0 = 150Hz、测量时间为500ms?
此致、
肖特罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shotaro-San
在我们提供的工具中、我们有加速计工具:
但是、您是否没有此传动器的数据表? 通常、传动器的数据表中提供了谐振频率。
ERMS 没有谐振频率、只有 LRA 或类似器件具有此属性。
通常、如果您在开环中使用 DRV2624、您只需在扫描过程中感觉到它、只要它通过缓冲垫与硬表面隔离、并且使用约100克的质量更容易实现。 我们使用的铝块形状与手机的尺寸类似。
此致、
Carson