This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:校准功能、用于查找谐振点

Guru**** 1186840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1062828/drv2624-function-of-calibrating-to-find-the-resonant-point

器件型号:DRV2624

大家好、团队、

  1. 我们能否在频率扫描期间从外部看到加速器响应波形以找到传动器的谐振点?目的是测量传动器的频率响应。
  2. 我们是否可以使用 TRIG 信号来设置扫描的开始和停止频率、然后输入 TRIG 来触发扫描?
  3. 在 DRV2624中、校准函数的扫描频率是多少以找到谐振点、例如、F0 = 150Hz、测量时间为500ms?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有办法进行自动频率扫描、控制频率的唯一方法是进入开环并使用寄存器设置开环频率。

    闭环中的器件自动检测谐振点、无需客户进行任何扫描或工作

    这有道理吗?

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、

    感谢您的支持。 我想确认 您的意见。

    1.测量频率响应的唯一方法 是 将频率手动置于开环模式、对吧?

    2.当 DRV2624检测 到传动器的谐振点时、DRV2640处于闭环模式并执行频率扫描。  但我们无法通过测量 设备观察频率响应、对吧?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,它需要处于开环状态

    2、这不是自动谐振的工作方式、只有改变开环频率寄存器才能获得频率响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、

    感谢您的评论。

      在使用振动表进行校准期间、您是否对测量传动器响应有任何想法?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San

    在我们提供的工具中、我们有加速计工具:

    www.ti.com/.../DRV-ACC16-EVM

    但是、您是否没有此传动器的数据表? 通常、传动器的数据表中提供了谐振频率。  

    ERMS 没有谐振频率、只有 LRA 或类似器件具有此属性。  

    通常、如果您在开环中使用 DRV2624、您只需在扫描过程中感觉到它、只要它通过缓冲垫与硬表面隔离、并且使用约100克的质量更容易实现。 我们使用的铝块形状与手机的尺寸类似。

    此致、

    Carson