This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231 HSOP 封装

Guru**** 1212100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251EVM, DRV8231, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1065232/drv8231-drv8231-hsop-package

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件:DRV8251EVM

尊敬的先生/女士

我的客户使用24V 有刷电机、因此我建议他设计 DRV8231。 但是、由于 TI DRV8231网页上的 EVM 是 DRV8251EVM、

我向 DRV8251EVM 客户申请。 DRV8251EVM 将 HSOP 封装置于顶部。

我看到数据表 DRV8231采用 HSOP 封装、但它不在 TI 网站上。 。

我想 知道 DRV8231DDA 何时将 RTM。 或者是否有 DRV8231DDA 可应用于我的客户端进行测试?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神  

    现在几乎每个人都外出度假。  我可以在下周回复一个时间表。  

    目前、客户能否使用8251进行评估?  唯一的差异是电压范围。  

    此致、  

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    DRV8251不适用于功能测试。  我的客户还需要 DRV8231。 我期待您下周的回复。 祝你圣诞快乐!

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    Ryan 本周已不在办公室。 他将于下周回来、并将尽快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。   DRV8231DDA 的目标 RTM 将于2022年1月底之前完成。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。   您目前是否有任何 DRV8231DDA? 我将通过 TI 台湾 FAE 申请一些样片。 我的客户可以使用 DRV8251EVM 上的 DRV8231DDA 替换 DRV8251DDA。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等待 RTM。  我给出了一个保守的估计值。  它可能会在下周初发布 RTM。

    此致、

    Ryan