请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2625 在下面、您可以找到适用于 DRV260x 和 DRV262x 系列器件的基本应用参考设计


参考设计的唯一区别是 DRV262x 系列器件的电源轨范围为2.7V - 5.5V、 不接受 IN/TRIG 引脚上的 PWM 输入。 在 DRV262x 上、EN 被 NRST 取代
建议值: 对于 DRV260x、C (VDD)= C (REG)= 1µF Ω 且 R (PU)= 2.2kΩ Ω、 而 C (VDD) = C (REG) = 0.1µF Ω 且 R (PU) = 2.2kΩ Ω DRV262x
如果未使用 IN/TRIG、您可以接地、并且在 DRV262x 设计中、NRST 引脚 可根据需要直接连接到 VDD
LRA/ERM 8Ω 4Ω 低于1 μ A、不支持低于1 μ A
注意:DRV260xL 版本的电源 轨范围为2V - 5.2V