This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:a4988和 TMC2208的替代产品

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1065425/drv8825-alternative-to-a4988-and-tmc2208

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件: DRV8425

客户正在设计3D 打印机。 之前、为步进电机驱动器选择了 a4988或 tmc2208。 现在、对于产品升级、我们需要找到替代方案。 我找到了这个模型。 我不知道它是否是最佳的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    DRV8825是 a4988或 tmc2208的理想替代器件。 但是、一种更好、更新的替代方案是 DRV8425、它具有与 a4988和 tmv2208类似的功能。 如果您对这两款器件中的任何一款有任何疑问、请告诉我。 您还可以访问 TI.com 了解有关这两个驱动程序的更多信息。