This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:DRV8245-Q1数据表(VQFN-HR 封装中的 HW 变量)第62页(pin7-out1、PIN6-gnd)和第8页(pin7-gnd、PIN6-out2)是自相矛盾的

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1064500/drv8245h-q1evm-drv8245-q1-datasheet-hw-variant-in-vqfn-hr-package-page62-pin7-out1-pin6-gnd-and-page8-pin7-gnd-pin6-out2-are-paradox

器件型号:DRV8245H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

大家好、

DRV8245-Q1数据表(VQFN-HR 封装中的硬件变体)第62页(pin7-out1、PIN6-gnd)和第8页(pin7-gnd、PIN6-out2)是自相矛盾的

您能不能帮助澄清哪些 引脚编号正确、客户已经参考数据表的第8页来设计电路、现在它无法驱动、在与软件检查后发现这两个引脚是矛盾的。

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我正在检查。  我理解这个问题。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、如果有任何需要帮助的地方、请告诉我!

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    第8页数据表中的图6-2是正确的。  我们将确定数据表。

    此致、

    Ryan