主题中讨论的其他器件: DRV2604
尊敬的 Arthur - San:
这与以下 E2E 课程相关。
客户尝试考虑开环。 因为它们无法找到 解决闭环设置问题的方法。
您能否查看客户开环设置? (频率= 163Hz)
・0x1A[7] N_ERM_LRA:1.
・0x1D[0] LRA_OPEN_LOOP:1.
・0x1F[7:6] AUTO_OL_CNT:2※默认值
・0x1F[5] LRA_AUTO_OPEN_LOOP:0※默认值
・0x1F[4] Playback_interval:0※Default
・0x20[7:0] OL_LRA_PERIOD:3E=163Hz
・0x22[7:0] LRA_PERIOD:3E=163Hz
・0x1A[7] N_ERM_LRA:1.
・0x1D[0] LRA_OPEN_LOOP:1.
・0x22[7:0] LRA_PERIOD:3E=163Hz★
★DRV2604L 具有地址0x1F 和0x20、但 DRV2604没有 这些地址。
如果是 DRV2604-null、应如何设置频率设置? 它是否正常、仅地址 0x22?
谢谢
Mukuno