This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:TPA3255Q1放大器 IC 和散热器组装问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1062524/drv3255-q1-tpa3255q1-amplifier-ic-and-heat-sink-assembly-issues

器件型号:DRV3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、

TPA3255Q1IC 在规格表上的高度为1.0mm 至1.2mm、用于演示板的散热器锁定放大器 IC 的高度为1.0mm。

客户希望确认、如果散热器锁定放大器 IC 高度规格正确、则将其设置为1.0~1.05mm。 它是否会对放大器 IC 产生任何影响?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您是否在询问 DRV3255? 还是 TPA3255?  

    巧合的是、几年前、我在音频团队为 TPA3255提供了支持、现在我在 MD 团队为 DRV3255提供了支持。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的支持!

    [引用 userid="106644" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1062524/drv3255-Q1-tpa3255q1-ampler-ic-and-heather-sink-assembly-issues/3931764#3931764"]您是否询问有关 DRV3255的信息? 还是 TPA3255?  [/报价]

     它是 TPA3255。

    [引用 userid="106644" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1062524/drv3255-Q1-tpa3255q1-ampler-ic-and-heather-sink-assembly-issues/3931764#3931764"]顺便提一下,几年前,我在音频团队中支持 TPA3255,现在我在 MD 团队中支持 DRV3255。]

    这将会非常有帮助!

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您应该遵循 EVM 的指导、EVM 是我们拥有的最佳示例。

    如果您需要更多帮助、请在音频论坛中发布新帖子。

    此致、

    -Adam