This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:PWM 频率变化

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1062675/drv8245s-q1levm-pwm-freq-change

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

大家好、

客户想要检查我们的 EVM 是否可以将输出 频率更改为任何其他值、而不是20kHz?

我在 GUI 中看不到这方面的任何控制、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    它目前尚未推出、但我们目前正在开发一款可调整为10k、5k、2.5k 的新 GUI。  这足够了吗?  

    新的 GUI 将于2022年1月推出。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈!

    客户也希望增加25k、谢谢。

    顺便说一下、客户在 DRV8245S-Q1寄存器中想知道我们是否需要更改工作频率?

    我想这个运行频率完全取决于输入信号 、它与我们的 DRV 器件无关、对吧?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    你是对的。  器件无法调节 PWM 频率。  来自 MCU 的数据。

    25K 不容易添加。  为简单起见、它需要是20k 的倍数。  我们提供固件、如果绝对需要、他们可以自行进行更改。

    此致、

    Ryan