This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:我想知道连接是否有错误?

Guru**** 1513960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1061633/drv8805-i-would-like-to-know-if-there-is-any-mistake-in-the-connection

器件型号:DRV8805

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jithu、

    请确保 SM0始终高于2V。 nFault 引脚需要一个上拉电阻器来检查其逻辑。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我进行了调整。 现在是否有任何错误?

    此外、如果我不使用 nFault 和 nHome 信号、我是否可以将其保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jithu、

    如果 未使用 nFault 和 nHome 信号、则这些引脚可以悬空。

    nHome 引脚不需要上拉电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 除了 nHome、其他都好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、

    我没有发现其他问题。 但是,我建议在 进行大规模生产之前,在 EVM (www.ti.com/.../DRV8805EVM)或您的板载板上有效使用该解决方案。

    此致、

    王丽