This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:并联基准引脚

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133560/drv8825-ref-pins-in-parallel

器件型号:DRV8825

大家好、

我们的客户打算在 CNC 铣刀/雕刻机应用中设计一个电路控制三个步进电机和一个主轴电机。 每个步进电机将通过一个 DRV8825 IC 进行控制。 我们想知道是否可以将所有三个 DRV8825 IC 的"AVREF"和"BVREF"引脚并联在一起。 如果是/否、原因/原因是什么?

 提前感谢!




此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Jejomar、

    是的、将 AVREF 和 BVREF 引脚并联到相同的电压源应该可以。  它们只是感应电压、因此进行测量不会改变电压值。   

    此致、

    Jacob