This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825 AVREF/BVREF

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133482/drv8825-drv8825-avref-bvref

器件型号:DRV8825

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我们 正在设计一个 PCB 来控制 CNC 铣刀/雕刻机中的三个步进电机和一个主轴电机。

每个步进电机将由一个 TI 控制 DRV8825 IC。

我们想知道是否可以将所有三个 DRV8825 IC 的"AVREF"和"BVREF"引脚并联在一起。 如果是/否、原因/原因是什么?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    并联这些连接器应该是可以的。  它们只是感应电压、而不是电阻或电流、因此并联测量不会改变该值。   

    此致、

    Jacob