主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 LAUNCHXL-F28069M、 DRV8305、 TMS320F28379D、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
您好!
开发 BLDC 电机的梯形位置(采用霍尔换向技术)、即外部环路具有位置、后跟速度环路和电流环路。 在 Launchxl F280379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 上进行开发
PI 速度控制器如何为电流/扭矩环路生成 I ref /扭矩基准。
2.校正 ME,在加速/减速期间,位置环路会产生位置误差 ,而这种馈送到 PI 速度控制器,它 将产生速度误差,这种误差由电流限制器帮助生成电流/扭矩环路的 I ref /扭矩参考,以确保加速/减速周期所需的扭矩/电流。
如何设置电流/扭矩限制器?
4在实施电流环路时,我是否应该测量三相电流 IA、IB、IC 或 IA、IB 数据求和并与 Iref 进行比较?