This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426E:VREF 和 OUTx 电流之间的关系

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426, DRV8426E, DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1057389/drv8426e-relationship-between-vref-and-outx-current

器件型号:DRV8426E
主题中讨论的其他部件:DRV8426DRV8886AT

您好!

感谢您始终支持 DRV8426。

  您能参考以下波形吗?

 

<CH1~CH4>

CH1      VREFA (将 DVDD 与电阻分压器配合使用)-> VREFA:103.18mV

通道2      AOUT1-AOUT2 (VM=24V)

CH3      OUT1电流(OUT1->OUT2电流)

通道4      APH

-ADECAY:H ->智能调优纹波控制

BDECAY:H ->智能调优纹波控制

toff:H -> toff=16us

 

VREF 似乎是静态电压、大于0.1V。

但是、该器件会自动运行快速衰减模式、然后器件将导通反向电流。

-为什么尽管 VREF 为静态电压,DRV8426E 仍会自动运行快速衰减模式?

-器件打开反向电流的触发器是什么?

 

有一个编写的论坛

VREF 降压大小是多少才能实现快速衰减?->VREF 降压大于150mV,我在转换期间看到快速衰减。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991170/drv8426e-fast-decay-in-ripple-control-mode

因此、在本例中没有150mV 降压。

 

您能告诉我们您的意见吗?

如果您需要客户的电路,我们将使用私人消息向您发送。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

     您是否会放大 纹波电流? 我想检查 TOFF 是否长于40us? 如果 TOFF 过长、电流 DRV8426E 可能会插入快速衰减、以使电流更快地下降。

    BTW、在纹波控制衰减模式下、 当电流电平达到 ITRIP 时、驱动器不会在 tOFF 时间到期前进入慢速衰减、而是会进入慢速衰减模式、直到达到 IVALLEY。 在此衰减模式下、纹波电流为11mA +特定微步进级别的 ITRIP 的1%。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    TOFF 设置为16us。(TOFF =高电平)

    我们假设 Toff 不超过40uS。

    我们想知道它为什么会出现负电流。

    我们应该确认客户的状况吗?

    测量?

    电路?

    -跳闸条件?

    如果您有一些建议、可以与我们分享吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    在 纹波控制衰减模式下、TOFF 高电平不会设置为16us TOFF。 当电流电平达到 ITRIP 时、驱动器不会在 tOFF 时间到期前进入慢速衰减、而是会进入慢速衰减模式、直到达到 IVALLEY。 在此衰减模式下、纹波电流为11mA +特定微步进级别的 ITRIP 的1%。

    当 TOFF 超过40uS 时、DRV8426E 可能会插入快速衰减、以降低电流并使 PWM 频率高于可闻 范围。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王三

     感谢您的合作!

     在纹波控制衰减模式下、TOFF 高电平不会设置为16us TOFF。

    ->好的,我们得到了。

    驱动器进入慢速衰减、直到达到 IVALLEY。 在此衰减模式下、纹波电流为11mA +特定微步进级别的 ITRIP 的1%。

    ->请参阅下图吗?

       ITop 和 IVALLEY 之间的电流似乎为50mA。 它大于11mA + 1%。
    为什么电流大于您的预期?

     

    然后、在数据表中、有与衰减模式相关的说明。

    ③(正向转弯)->Δ I (快速衰减)或 Δ I (慢速衰减)、电流在任何情况下都沿相同的方向流动。

    因此、我们无法理解它为什么会出现负电流。 我们还认识到负电流意味着反向旋转。

    如果您需要客户的电路,我们将使用私人消息向您发送。

     

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    " ITop 和 IVALLEY 之间的电流似乎是50mA。 它大于11mA + 1%。
    为什么电流比您的预期大?"

    因为当 TOFF 大于40uS 时会插入快速衰减模式。 快速衰减会产生更高的纹波电流、从而使电流变为负值。

    此致、
    王丽  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wang-San、

    感谢你的答复。

     

    当 TOFF 超过40uS 时、快速衰减会产生更高的纹波电流、从而使电流变为负值。

    ->这是正常的设备操作吗?

       在这种情况下、会发生反向电流 OUT2 -> OUT1。 那么、DRV8426是否运行低侧 FET 自动导通?

     

    我们第一次遇到这种现象。

    此功能是否 仅适用于 RV84X6系列?

    因为、当我们支持 DRV8886AT 时、我们不会遇到相同的体验。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    "当 TOFF 超过40uS 时、快速衰减会产生更高的纹波电流、从而使电流变为负值。

    ->这是正常的设备操作吗?"

    如果选择 DRV8426E 样本在长时间 TOFF 后进行快速衰减插入、是的、 则器件正常运行。 BTW、我们可以在生产测试/修整期间禁用快速衰减插入。

    "在这种情况下、会发生反向电流 OUT2 -> OUT1。 那么、DRV8426是否会使低侧 FET 自动导通?"

    是的。 插入的快速衰减可能会使低侧 FET 导通。  我正在检查我们的设计和 PM 以查看 DRV8426E 修整历史记录。

    纹波控制衰减是 DRV8886AT 的新功能。 如果您使用其他衰减模式、则不会看到这种行为。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的大力支持!

    我们还有其他问题。  

    此函数(快速衰减插入)的用途是什么?

    在 DRV8426的数据表中,没有关于快速衰减插入的说明。

    此外、对于 Toff=40us 以上情况下的负电流、没有相关说明。

    您是否有任何计划添加数据表中的这些内容?

    BTW、我们可以在生产测试/修整期间禁用快速衰减插入。

    ->DRV8426的大规模生产是否具有此功能(快速衰减插入)?

    纹波控制衰减是 DRV8886AT 的新功能。

    如果您使用其他衰减模式、则不会看到这种行为。

    ->DRV8886AT 是否具有此功能(快速衰减插入)?

    请注意

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    1. 此函数(快速衰减插入)的用途是什么?

    在纹波控制衰减中、TOFF 时序是可变的、并取决于 TOFF 期间的电流下降率。 如果时间过长、快速衰减插入会加快电流下降速率并使 PWM 频率保持高于20kHz。

    DRV8426 的数据表中没有关于快速衰减插入的说明。 是的。 由于您看到的负电流、我们可能希望禁用此功能。

    3.现在,我们可能会考虑禁用 快速衰减插入。 但是、您的"DRV8426ERGER"样片具有 快速衰减插入功能。

    4.DRV8886AT 没有纹波控制衰减。 因此、它没有快速衰减插入。 当 TOFF 过长时、会发生插入。 对于其他衰减模式、TOFF 是固定的、不能过长。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的回复!

    如果 DRV8426的质量生产包含作为默认值的快速衰减插入功能,则数据表中应包含说明。

    如果数据表上没有说明、我们希望客户询问我们为什么没有说明。

    您是否有任何计划将其添加到数据表中?

     

    为什么添加此函数?

    是否要提高0A 交叉点处的 ITRIP 电流精度?

    那么、该负电流是否会对机械运行产生影响? 例如振动、扭矩纹波、

    如果您有任何建议、您能告诉我们吗?

     

    DRV8886AT 没有纹波控制衰减。 因此、它没有快速衰减插入。

    ->很抱歉,但我们希望确认以下内容;

       在 DRV8886AT 的数据表(SLVSDO1C)中,有与智能调优纹波控制相关的说明。

       确切地说、DRV8886AT 具有自动调优功能、自动调优和智能调优功能之间是否存在差异?
       我们认识到存在相同的。

     

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    由于存在负电流问题、我们可能需要禁用快速衰减插入。

    2.如果纹波电流不下降,则快速降低输出电流,以实现纹波控制衰减。

    3.对于 DRV8886AT 的纹波控制衰减不确定。  我们讨论了有关快速衰减插入的大量内容。 但是、我没有看到 TOFF 波形。 您是否会共享纹波、该波形可以在负电流发生时读出 TOFF?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wang-San、

    非常感谢您的回复!

    1. 由于存在负电流问题、我们可能需要禁用快速衰减插入。

    ->好的,我们看到您尝试禁用快速衰减插入。

       您将在何时修改它?

     

    1. 但是、我没有看到 TOFF 波形。 您是否会共享纹波、该波形可以在负电流发生时读出 TOFF?

    ->很抱歉,我们的解释使您感到困惑。

       在这个问题的背景下,如果使用具有纹波控制模式的 DRV8886AT,我们就没有这种体验。

     

    如果您有一些机密内容、则可以使用 E2E 上的私人消息进行通勤。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、

    整个讨论基于 TOFF 过长和快速衰减插入。 我的意思是、在测试波形中的快速衰减之前、我看不到 DRV8426E 的 TOFF。  

    是的。 让我们使用私人信息。

    此致、

    王丽