主题中讨论的其他部件:DRV8426、 DRV8886AT
您好!
感谢您始终支持 DRV8426。
您能参考以下波形吗?
<CH1~CH4>
CH1 VREFA (将 DVDD 与电阻分压器配合使用)-> VREFA:103.18mV
通道2 AOUT1-AOUT2 (VM=24V)
CH3 OUT1电流(OUT1->OUT2电流)
通道4 APH
-ADECAY:H ->智能调优纹波控制
BDECAY:H ->智能调优纹波控制
toff:H -> toff=16us
VREF 似乎是静态电压、大于0.1V。
但是、该器件会自动运行快速衰减模式、然后器件将导通反向电流。
-为什么尽管 VREF 为静态电压,DRV8426E 仍会自动运行快速衰减模式?
-器件打开反向电流的触发器是什么?
有一个编写的论坛
“VREF 降压大小是多少才能实现快速衰减?” ->“VREF 降压大于150mV,我在转换期间看到快速衰减。”
因此、在本例中没有150mV 降压。
您能告诉我们您的意见吗?
如果您需要客户的电路,我们将使用私人消息向您发送。
此致、
Nishie