This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:LRA 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1050740/drv2605l-lra-drive

器件型号:DRV2605L
主题中讨论的其他器件: DRV2605

大家好、

客户有 LRA 应用、希望使用附带的 TI DRV2605LDGSR 或其他 TI 类似产品。

LRA 驱动器是否具有符合 AEC-Q 标准的相关类似组件?

此 LRA 驱动器是否有任何参考原理图和 BOM 信息?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们确实拥有此器件的汽车级版本- DRV2605L-Q1。 有一个相关的参考设计和 BOM https://www.ti.com/tool/TIDA-00314 

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arthur:

    感谢您的回复。

    客户还想知道是否可以 提供 DRV2605的平均/平均驱动电流来驱动正常的 LRA 器件。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    由于任何一个加速器的阻抗和额定电压的变化、很难提供此类规格。 不过,对任何特定的上帝军来说,都可以估计这种情况。 您可以 根据 LRA 的 RMS 额定电压和 LRA 阻抗估算功率。

    例如、为16 Ω LRA 提供3V RMS:3^2/16 = 0.5625W

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arthur:

    另一方面、您能否帮助检查以下硬件应用原理图是否适用于   DRV2605LTDGSRQ1驱动器 LRA?

    I2C 将连接到主机 MCU。 VCC1为3.3V DC。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您所连接的 LRA 驱动器的原理图很好。 我会要求客户确保 REG 和 VDD 电容器靠近器件引脚放置。

    VDD 上额外增加10uf 不是必需的、但它不会影响性能。

    此致、

    Arthur   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arthur:

    感谢您的回复。

    客户还想知道如何获取或购买20个 DRV2605LTDGSRQ1样片? 粗糙 L/T 怎么样?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我与我们的营销团队进行了交谈、听起来好像我们能够支持20个器件的这一请求。 我已向您发送了一封包含详细信息的电子邮件。

    此致、

    Arthur