This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:DRV8846EVM

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846EVM, DRV8846, DRV8434A, DRV8434S, DRV8434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1051955/drv8846evm-drv8846evm

器件型号:DRV8846EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8846DRV8434ADRV8434SDRV8434

尊敬的所有人:

我正在使用 DRV8846EVM 开始新的开发。  为了感测电机运动的结束(我们有一个物理挡板)、我们需要使用当前故障条件来停止电机。 问题是、我们从未因过流而出现故障情况、我们仅在强制欠压时出现此故障。

那么、问题是、我们如何感应这种移动的结束? 在这种情况下、是否可能出现此故障情况? 我们是否需要添加外部电路来感应这一点?

 提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaume、

    DRV8846是一款步进电机驱动器。 即使电机停止、输出电流仍会调节到设置值、以保持转矩并保持电机。 检查输出电流是否未检测到步进电机失速情况。 因此、您必须添加一个外部电路来感测电机运动。  

    BTW、DRV8434S (SPI 接口)、DRV8434A (硬件接口)可以检测步进电机的失速情况。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持! 我误解了过流故障、认为这与失速情况相同。  我将看一下您评论的两个选项、也许(从价格的角度来看)他们将是我的解决方案!

    再次感谢、

    Jaume Sellart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我仍在决定我们的最佳选择:具有用于失速条件检测的外部电路的 DRV8846、或 DRV8434S (SPI)或 DRV8434 (硬件)。 在您看来、从价格角度和 PCB 板级空间的角度来看、最佳选择是什么?

    此致、

    Jaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaume、

    首先、DRV8846没有失速检测功能。 选择 DRV8434A 或 DRV8434S 取决于是否具有微处理器的系统。 如果主机控制器可以支持 SPI 通信、并且编码对您来说并不重要、您可以选择 DRV8434S。

    此致、

    王丽