This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:能否将 LMD18200替换为 LMD18201? LMD18200目前在市场上不可用。

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200, LMD18201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1052719/lmd18200-can-i-replace-lmd18200-with-lmd18201-lmd18200-is-not-available-in-market-currently

器件型号:LMD18200
主题中讨论的其他器件: LMD18201

LMD18200/NOPB 处于短路电源状态。

可提供 LMD18201/NOPB。

我的设计不使用电流感应引脚。 能否使用 LMD18201代替 LMD18200?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要修改 PCB?  引脚8是18201的信号 GND。  它应该接地。  不确定您今天在18200上的连接是什么。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMD18200的引脚8连接到2.2K 电阻器(0.1uF 电容器与电阻器并联)。

    在哪里可以找到 LMD18200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragnesh、

    RS 部件上有93个 LDM18200

    lmd18200 | Octopart

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用0欧姆电阻器替换 LMD18200引脚8上的2.2K 电阻器、我可以使用 LMD18201吗? 还是性能不可比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragnesh、

    如果您不需要 LMD18200的电流感应输出、可以使用0欧姆电阻器将引脚8接地并使用 LMD18201。

    此致、

    王丽